This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F169:根据 I2C 和 UART 模式通过 USART0进行数据传输

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627224/msp430f169-data-transfer-via-usart0-per-i2c--and-uart-mode

器件型号:MSP430F169

您好...

我想使用交替 UART0通过 I2C 和 UART 进行数据传输。 如果我这么做、就会出现问题。 当我第一次使用 I2C 模式、而不是 UART 模式并且想要重新配置 I2C 时、系统会挂起。

我不能将 USART0交替用于 I2C 和 UART 模式吗?  

感谢你的帮助。

此致 Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我发现了我的错误。 在 UART 传输后重新配置 I2C 模式时出错。
    此致 Jurgen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布您的决议 Juergen。

    此致、
    Ryan