This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430F5132:您建议使用哪些工具(和 IDE)对器件进行编程

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627145/starterware-msp430f5132-what-tools-and-ide-do-you-recommend-to-program-the-device

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:MSP430-FLASHER

工具/软件:Starterware

我不熟悉 MSP430、但大体上熟悉微控制器。 我需要知道我需要与 MSP430进行通信的器件、例如编程器、LaunchPad、IDE 等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有适用于此芯片的 Launchpad、则您可以使用免费的 IDE CCS 通过 USB 从计算机对其进行编程、而无需其他任何工具。 一种让脚湿的好方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何具有板载 eZ-FET Lite 的 LP 都可通过 SBW 支持您的器件。 例如5529 LP。 eZ-FET Lite 是开源的。 也可用作 MSP430闪存器 CLI、可用于在任何操作系统上进行闪存。