This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:Uniflash v4.2安装问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626817/msp430f449-uniflash-v4-2-installation-problem

器件型号:MSP430F449
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FETUNIFLASH

多年来、我一直在使用旧的 MSP-FET430UIF 与 Elprotronic FET-Pro 编程器软件、但由于430UIF 不再可用、我需要升级 到新的 MSP-FET 编程器。

Elprotronic 不支持此功能、但看起来 TI UniFlash "独立闪存工具"应该能够满足此要求。

 下载了一组文件(版本4.2  processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_UniFlash  ),但没有任何内容看起来像安装文件或可执行文件。 我觉得这是一个愚蠢的问题、但我在这里遗漏了什么、或者什么?

我已经尝试下载 v3.4、它有预期的安装文件并安装正常 -那么版本4.2会发生什么情况?

TIA、

Pete  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pete、

    MSP-FET 工具受 FET-Pro430支持、您认为其他工具有哪些? 您可以参阅 Code Composer 论坛以了解您的 Uniflash 特定问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    两个问题都得到了解决、谢谢

    从 TI 站点下载的 Uniflash 缺少.exe 扩展名。 添加这一功能会带来不同的世界、并允许它安装-而不是我现在需要的。

    我认为 Elprotronic FET-Pro 430应用程序不能正确支持 MSP FET 编程器、 因为它会擦除目标、但无法编程或验证(旧的 UIF 编程器做得不错)。  

    我在这个论坛的其他地方发现、根据目标板的布局、也许有必要从编程器上断开 JTAG TST (引脚8)。 在我的案例中、这很简单、因为连接是通过引脚接头进行的。

    移除引脚8后、旧的 MSP FET430 UIF 和新的 MSP FET 编程器均正常工作、并且完全可以互换。 这将使我的现场服务人员成为一个快乐的人:-)

    此致、

    Pete