请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我需要一些帮助。 我有一个书面的代码图、我需要它才能正常工作、但它不起作用。 (它在我的合作伙伴计算机上,因此我目前无法开机自检。
我需要代码才能输出您在键盘上按的按键 、键盘上的按键为0到9、带*和#。 那么、3x4。
输出只需显示在 CCS 中、我无法确定它。 我们还需要一个开关反弹、因此如果我们按下多个键、我们不会炸板。 谢谢