This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432-RTOS:控制器中的 RTOS 实现问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624847/ccs-msp432-rtos-rtos-implementation-issue-in-controller

器件型号:MSP432-RTOS
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我们能否在 CCS 中为 MSP432P401R 的代码编写固件作为微控制器、而不是 RTOS 概念。由于我们对 RTOS 概念很陌生、因此我们在开发中使用了类似控制器的 MSP430F。

因此、对于该控制器的任何支持都将继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、
    RTOS 和非 RTOS 示例均可在 Resource Explorer 实用程序(dev.ti.com/.../ )中找到。 专门针对非 RTOS、您可以找到"裸机"寄存器级示例以及驱动程序库示例。 请在此处找到它们:

    寄存器级别:
    dev.ti.com/.../

    驱动程序库:
    dev.ti.com/.../

    如果您有其他问题、请告诉我。
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    感谢您的即时回复。

    我们还有一个问题,我们是否可以使用此控制器(MSP432P401R)进行信号处理,如非 RTOS 编程中的 FFT。

    此致、

    Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  请参阅此使用 CMSIS-DSP 库的示例。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 ,哪种 IDE 和调试器工具将支持 MSP432P401R。

    Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看常见问题解答:

    此致、

    Chris