This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:将数据从微控制器主存储器传输到 PC

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626771/ccs-msp430g2553-transfer-of-data-from-microcontroller-main-memory-to-pc

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试将存储在开发板主存储器中的传感器数据传输到我的笔记本电脑、但到目前为止、我没有运气。 我已经了解了如何使用 UART 与开发板之间发送和接收字符。 微控制器存储器到计算机的数据传输是否使用 UART? 是否有人可以提供任何信息来帮助我完成此任务?

遗憾的是、我无法将 SD 卡与开发板一起使用、我知道开发板可以为我的笔记本电脑提供更简单的数据传输解决方案。

谢谢、

七  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅当您需要时。

    调试器使用 JTAG 接口来传输存储器。 如果调试器不在那里、最好使用 UART 通过 USB 发送串行数据。 当然、您需要编写代码以将数据发送到计算机、以及计算机上可以读取数据并使用数据执行操作的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、
    感谢您的回复。
    如果通过 UART 发送数据是一个可行的选择、我一定会使用它。 您是否知道任何示例代码或任何其他有助于我朝着正确方向开始的信息? 在计算机端、是否可以将数据文件另存为纯文本文件? 如果不是、获取数据的软件示例是什么? (我最初只需要以简单文本文件的形式接收数据。 稍后、我可以将数据传输到 Excel 以进行进一步处理)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉该处理器、但如果您使用的是 Launchpad 电路板、则应该有一个 UART 环回示例、用于通过串行方式与电路板通信。 您可以从 CCS 中的监控器开始、但如果要将数据保存到文件中、请使用更复杂的监控器、如 PuTTy。

    如果要以无人值守的方式发送命令和接收数据、您可能需要在 PC 上以您喜欢的任何语言编写程序。