请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 主题中讨论的其他器件:MSP430WARE、
您好!
我想使用 V+= VeREF+ 和 V-= VeREF-来为 V+和 V-使用一个外部基准。 然后、除了 ADC12MCTLx 寄存器之外、我没有找到任何寄存器配置。
那么、我唯一需要做的是将 P1.0和 P1.1引脚配置为通过 P1SEL0 e P1SEL1寄存器作为 ADC 外部基准电压的输入?
此致、
Sara Monteiro