This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:是否可以在创建17mm 气隙的情况下执行容量互感?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625172/msp430fr2633-is-it-possible-to-perform-mutual-capacity-sensing-with-17-mm-air-gap-created

器件型号:MSP430FR2633

你好。

我有疑问。

是否可以在创建17mm 气隙的情况下执行互感能力感应?

我的客户希望在电极和 丙烯酸板之间形成17mm 的气隙。

他希望使用容量互感来防止因湿气而传感错误。

是否有任何解决方案?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UchIDA-K、

    电极和丙烯酸板之间绝对不应有空隙、用于互或自容量传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵伟杰蒂、

    感谢你的答复。

    您能告诉我为什么我们不应该制造气隙?

    在《CapTIvate 技术指南》中、弹簧有助于在 气隙时提高灵敏度。

    这种方法是不可能的?

    如果使用丙烯酸板消除气隙、您能否使用厚度约20 mm 的丙烯酸板感应互电容?

    此致、

    UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您对我的问题是否有任何更新?

    此致、

    UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UchIDA-k、

    您可以看到  设计指南的典型层叠、气隙 是低电介质、这将影响触摸性能并抑制噪声。

    镀层和传感器之间的耦合材料(例如金属弹簧)可以是一种折衷解决方案。 但我建议您使用 大约20毫米厚的丙烯酸板。 II 应该运行良好。 您可能需要考虑布局设计、该设计可以参考另一个 TI 设计:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵伟杰蒂、

    感谢你的答复。

    我知道。

    如果我使用20 mm 厚镀层(丙烯酸)进行触摸感应、在互电容方法中没有间隙、

    我认为可以通过在 TX 和 RX 之间留出10mm 的间距来实现它吗?

    即使覆盖层较厚、如果我注意 TX 和 RX 空间、是否可以通过互容量方法进行触摸?

    此致、

    UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉再次打扰你。

    您对我的问题是否有任何更新?

    此致、

    UchIDA-k