请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的团队:
我正在使用 MSP-EXP432P401R Launch Pad。
第一,运作良好。 但在我参考"boostxl_edumki_im加速器_msp432p401r"演示并使用"MAP_CS_setDCOCenteredFrequency (CS_DCO_FREQUENCY 48);"将频率设置为48MHz 后、电路板无法正常工作。
错误如下所示:
你能告诉我发生了什么事吗? 如何解决此问题?
由于我的3个 LaunchPad 都失败了、如果您能尽快帮助我、我将不胜感激。
谢谢。
Kenneth