This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:使用 msp432在恐惧情况下进行写入

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626186/ccs-msp432p401r-write-on-scared-with-msp432

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好、研究金斯、
我已经在 SDcard FATFS 模式和 CMSIS 模式下的 MSP432之间建立了一个接口、我的程序正在运行、它会安装卡、创建新文件、但出现了问题。
我无法在文件 sdcard 内写入、当我创建文件时、例如"file.txt"、SDcard 内部显示 file.TXT、 当我尝试打开文件时、它会显示损坏的文件错误、扩展名*.TXT 是否与写入问题有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    也许您可以尝试作为 MSP432 SimpleLink SDK 一部分的 sdcard 示例。

    dev.ti.com/.../

    此示例应允许您确认您的硬件已正确连接。 需要注意的是、此示例使用 TI-RTOS 和 TI-Drivers、但如果按照自述文件中的说明进行操作、则运行/测试应该非常容易。

    我们正在添加此示例的非 TI-RTOS 版本、我有一个初始版本、如果您有兴趣、我可以离线共享该版本。

    希望这对您有所帮助。

    David