请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 您好!
我想做以下工作:
CHA_UP_CLK -->| |
CHA_DOWN_CLK -->| MSP430G2553 |--> SDA
CHB_UP_CLK -->| --> SCL
CHB_DOWN_CLK -->| |
基本上 、我想通过计时器/计数器对2个向上/向下时钟通道进行计数、并将一个引脚配置为 UP_clk、将一个引脚配置为 DOWN_clk 到同一个计时器/计数器。 并对2个通道执行此操作、
与 i2c 主器件作为从器件进行通信时、tru SDA 和 SCL。
我之所以这样做、是为了创建一个 i2c 正交编码器接口。 使用一组逻辑电路、我将正交编码器输出转换为 up_clk 和 down_clk。 对它们进行计数比直接对编码器输出进行基于中断的系统解码更容易。
任何想法/帮助或建议都受到极大赞赏。
-ca