This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:客户正在寻找建议

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626406/msp432p401m-customer-is-looking-for-a-recommendation

器件型号:MSP432P401M

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 您能否针对以下要求提出任何建议:

我们可能正在研究 Cortex M7/M4/M3。  

              低功耗(这可能使我们更喜欢 M3/M4)

2个 SDIO (MMC)接口(如果不存在,则另一个并行总线可能可以接受1个接口)

              最好具有来自 SDIO/SDIO 的直接 DMA

              需要 SDIO 3.0版

              >50MHz SDIO

                             SDR104信令

              支持 DDR50信令

              定时器计数器/捕捉模块

              1个16位并行总线(32宽度可能更好)(2个总线接口可能也不错)

              4个 UART (2个可能正常、FIFO 将良好)

              2个 SPI (1个可通过 DMA 处理数据)

              大于2MB RAM (这可以是外部的、请参阅下文、但对于功耗/成本/空间、我们可能会在板上娱乐一些内容)

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir S Kalsi、您好!

    我将与您离线联系。

    谢谢、

    David