请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430G2 工具/软件:Code Composer Studio
使用 MSP430 Launchpad、设计和实施具有以下操作的单元转换器:
温度:°C→°F
长度:米→英尺
长度:英里→英尺
长度:英里→公里
您的转换器必须接受最多六位数字的二进制整数、并生成表示转换值的八位四舍五入二进制输出或表示溢出错误的全1闪存输出。 用户必须能够在系统运行时更改转换操作和输入值。 标记您的系统输入和输出以方便阅读。
因此、我们的教师希望我们编写一个代码、使用6个 LED 显示二进制输入、根据使用的转换、它将以二进制显示答案、并使用8个 LED 显示输出。
不知道如何解决这个问题,我很不熟悉编程,如果有任何帮助,我会非常感激