This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:RXD 为3.3V 电源轨供电

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626443/msp-exp430f5529lp-rxd-powers-3-3v-rail

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

我的 EXP430F5529LP 修订版1.6连接到 PC 上的 USB 端口、3V3和5V 跳线断开连接、RXD 跳线显示2.7V。 问题是、我可以在来自 RXD 跳线的3.3V 电源轨上测量2.1V 电压。 这是正常的吗? 我在 slau533d.pdf 中找不到有用的信息。 我只是担心在插入其他设备时出现意外行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是"正常的"、但对于它是否是"坏的"、意见不同。 您将通过连接到 RXD 的 ESD 二极管为器件供电。 在我看来、由于在引脚上施加的电压超过了绝对最大额定值、因此它应该是反向的。