This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-I2040S:在此套件上对 IC 进行编程

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S, MSP-EXP430FR5994, MSP430I2040, MSP430I2041, MSP-EXP430FR2311, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624859/evm430-i2040s-programming-ic-on-this-kit

器件型号:EVM430-I2040S
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5994MSP430I2040MSP-FET430UIFMSP430I2041MSP-EXP430FR2311MSP-FET

您好!
我将 EVM430-I2040S 用于我的负载监控项目。 我想了解有关该评估套件的某些信息。

由于该套件是 ESD 套件、我将定期连接和移除电源、因此我可以为此套件使用哪种类型的连接器和外壳?

带有此套件的 CD 中提供的软件每80ms 更新一次读数。 但电路板上 IC 的采样率要高得多。 我想使用 EVM 上提供的 SPI 接口将电压和电流读数存储在 microSD 卡上、但我无法确定如何在此评估套件上对 IC 进行编程。

谢谢您、

此致、

Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    我不确定您所说的"套件是 ESD"。 如果要将 SD 卡连接到 EVM430-I2040S、请勿在 EVM430-I2040S 连接到高压(HV)时卸下并重新插入 SD 卡。 这会非常危险、您可能会感到震惊。 如果您关闭所有电源并移除 HV 连接、然后移除 SD 卡、这是可以的。 但是、最好通过 EVM430-I2040S 上的隔离式 DB9连接器将 MSP430I2040的 UART TX/RX 信号连接到 MSP-EXP430FR5994等主机 MCU、该 MCU 具有板载 SD 卡插槽。

    对于外壳、我建议使用一种透明、坚固、厚的非导电材料。 此外、我强烈建议使用挂锁锁定外壳。 连接器将取决于您要测量的 RMS 电压和 RMS 电流。 我建议您在 Digi-Key 上查找这些连接器。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如何在此评估套件上对 IC 进行编程?

    此致、
    Abhishek。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编程说明可在 附录 A.2 中的 《使用 MSP430I2040的单相和直流嵌入式计量(功率监控器) 》应用手册中找到。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。 我们是否可以在不使用 MSP-FET430UIF 的情况下对此进行编程?
    我是否可以使用 Raspberry PI 或任何其他方法对此进行编程?

    此致、
    Abhishek Grover。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    我建议使用较新的 MSP-FET 调试器。 另一种方法是使用 LaunchPad 上的板载 eZ-FET 或 eZ-FET Lite 调试器(例如 MSP‑EXP430FR5969、MSP-EXP430FR2311)通过 MSP430I2041的双线 SBW 接口对其进行编程。

    由于 MSP430I2041没有引导加载程序、因此遗憾的是无法使用此方法对器件进行编程。 如果确实如此、并且您使用的是基于运行 Linux 的 Sitara AM335x 处理器的 BeagleBone Black、则可以参考以下资源。

    此致、

    James

    MSP 客户应用