请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 尊敬的 TI 社区:
目前、我有一个使用 MSP430F5529微控制器的现有设计、可以使用串行通信以及多个 RS-232和 RS-422驱动器来控制多个移位寄存器(74HC595)。 我想知道这款微控制器在未来的使用寿命内是否可用于新的电路设计、或者是否有另一款低功耗微控制器值得寻找来替代这款微控制器。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 社区:
目前、我有一个使用 MSP430F5529微控制器的现有设计、可以使用串行通信以及多个 RS-232和 RS-422驱动器来控制多个移位寄存器(74HC595)。 我想知道这款微控制器在未来的使用寿命内是否可用于新的电路设计、或者是否有另一款低功耗微控制器值得寻找来替代这款微控制器。
谢谢你。