This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:eUSCI_B I2C 从模式的最大速度。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626204/msp430fr2033-the-maximum-speed-of-eusci_b-i2c-slave-mode

器件型号:MSP430FR2033

大家好、

根据 FR2033数据表、eUSCI_B 的最大时钟速率为400kHz、这适用于 I2C 主模式吗?

如果 eUSCI_B 在 I2C 从模式下工作、那么时钟接收速度限制是多少? 例如、I2C 主器件的时钟速率为600kHz、eUSCI_B I2C 从器件模式是否可用于此通信速度?

请提供建议、感谢您的帮助。

此致、

陈卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    很抱歉,TI 只能保证400kHz I2C 速度作为数据表说明,它可以在更高的频率下工作,但在温度、时序等某些条件发生变化时,如果超出规格,则可能会出现问题,无论主模式还是从模式都是如此。

    此致
    Kc