This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:l;l;l

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626011/msp430fr5969-l-l-l

器件型号:MSP430FR5969

您好!

在 ESD 测试期间、我的 MSP 停止工作、我不得不对器件进行重新编程、因为该器件已擦除闪存。

什么可能导致此问题? 是高电压问题还是其他问题?

请提供建议

谢谢

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!

    FR5969是 FRAM 器件-不是闪存。
    在 MSP 停止工作后、您是否读出了存储器内容?
    与初始代码相比有何差异?
    您如何识别内存已被擦除?
    您应用了哪些 ESD 等级?

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas、您好!

    感谢您的快速回复、

    之后我没有比较 FRAM 的内容...

    我唯一做的就是再次对其进行编程、系统开始工作。

    我们应用了8KV 接触放电

    此致

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    因此、当您执行8kV (我假设根据 IEC 61000-4-2)接触放电时、问题是您在何处对其进行充电以及您是如何设计 PCB 的。

    您是否阅读了以下应用手册并考虑了所描述的项目:
    www.ti.com/lit/slaa530

    您描述的故障模式似乎是不可恢复的卡死情况?

    那么、您是否检查复位(RST 引脚或电源电流)是否有助于解决这种情况?

    如果没有、并且只能重新编程、那么读取存储器并比较原始图像至关重要!

    您在这里所做的陈述非常通用、因此很难为您提供正确的支持。

    交织也是设置的图片、以查看应用放电的位置以及整个设置的外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    右侧-根据 IPC - 91000-4-1
    这是不可恢复的情况。
    我不熟悉这种 slaa,我将进行介绍。
    重启没有帮助、我必须对器件进行编程。
    我的问题是什么可能导致 FRAM 发生更改/擦除?
    此致
    阿萨夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!

    我还需要有关签名的更多详细信息、以精确地回答您的问题。 因此、请执行存储器比较参考与意外行为、并告知我。 如果您想离线交换这些信息、也请告诉我。