This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430的 ROM 校验和

Guru**** 2965120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626198/rom-checksum-for-msp430

您好!

我想使用 MSP430F5419A-A 实现一个安全相关功能- MCU 启动时的 ROM 测试、用于验证 CCS 使用多项式0x11021创建的校验和、 CCS 可以这么做吗?  

或者是否有其他方法可以实现这一点?  

非常感谢!