主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
你好
使用 MSP432P401R、我尝试在 CCS 中" 更精确"运行 Energytrace
为此、我是否应该移除电路板上的这四个跳线?
2.如果我移除这些跳线、是否有可能发生功率和电流泄漏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好
使用 MSP432P401R、我尝试在 CCS 中" 更精确"运行 Energytrace
为此、我是否应该移除电路板上的这四个跳线?
2.如果我移除这些跳线、是否有可能发生功率和电流泄漏?
您好、Chris。
我的代码只是基本的浮点计算代码、我只运行 Energytrace 一次、电能、功率和电流。 不适用于某种模式。
这意味着它不使用任何 GPIO 端口。
如前所述、LED 引脚处于低电平有效状态、不会影响功率损耗。
但根据跳线连接的不同、EnergyTrace 结果会有所不同。:(
我不知道原因 。
在 EnergyTrace 执行期间、我是否可以连接电路板上的跳线?