This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624153/msp430f5438a-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:CC1200

大家好!

因此、我使用来自 TI 网站的监听示例代码通过射频系统发送数据。 我对其进行了一些修改、以便能够发送通过脉冲输出获得的数据。 它运行得很好。

我将两个 MSP430F5438a 模块与 CC1200搭配使用。 第一个用作从脉冲输出收集信息的远程单元、第二个用作要接收的本地单元。

但我无法与 PC 进行第二个模块的通信以验证远程终端上的所有接收数据,我的意思是,我需要在两点之间发送数据并在终端中查看数据。

我的 UART 通信有问题。

我使用 bspUartOpen 函数来定义波特率、使用 bspUartDataPut 将数据放入 UART 以准备发送、但我现在需要做什么? 使用 printf 之类的指令? 我尝试过但不起作用。

我正在使用 IAR、如果有人能帮我、代码如下。

谢谢!

//

//! @文件      cc1200_rx_sniff_mode_rx.c

//! @简介    此程序演示了38.4kbps 的 Rx 监听模式

//            设置在 SmartRF Studio 中可用。

//            发送器每次按下按钮时都会发送一个数据包,然后

//            接收器实现 RX 监听模式以减小电流

//            消耗。

//            DN511 (http://www.ti.com/lit/swra428) 说明了寄存器的方式

//            找到设置。

//

//版权所有(C) 2013 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/

//

//以源代码和二进制形式重新分发和使用,有无

//如果满足以下条件,则允许进行修改

//满足:

//

//    重新分发源代码必须保留上述版权

//    注意、此条件列表和以下免责声明。

//

//    二进制形式的重新分发必须复制上述版权

//    注意、中的条件列表和以下免责声明

//    分发时提供的文档和/或其他材料。

//

//    德州仪器公司的名称和的名称都不是

//    其贡献者可用于认可或推广衍生产品

//    未经特定的事先书面许可,从该软件下载。

//

//本软件由版权所有者和作者提供

//“原样”以及任何明示或暗示的保证,包括但不包括

//限于对适销性和适用性的暗示保证

//一个特定的目的是免责的。 在任何情况下、版权均不得

//所有者或贡献者应对任何直接、间接、偶然、

//特殊、典型或必然的损害(包括但不包括)

//仅限于采购替代货物或服务;

//数据或利润;或业务中断)

//责任理论,无论是合同责任、严格责任还是侵权行为

//(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而产生

//此软件,即使已被告知可能会发生此类损坏。

// /

/*********

*包括

*

#include "msp430.h"

#include "lcd_dogm128_6.h"

#include "hal_spi_rf_trxeb.h"

#include "cc120x_spi.h"

#include "stdlib.h"

#include "bsp.h"

//#include "bsp_key.h"

#include "io_pin_int.h"

#include "bsp_led.h"

#include "eup_vazao_reg_config.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "bsp_uart.h"

/*********

*定义

*

#define ISR_ACT_REQUIRED    1.

#define ISR_IDLE              0

#define PKTLEN                30 // 1 < PKTLEN < 126

#define GPIO3                  0x04

#define GPIO2                  0x08

#define GPIO0                  0x80

/*********

*局部变量

*

静态 uint8 packetSemaphoreTX、packetSemaphoreRX;

静态 uint32 packetCounter = 0、x;

unsigned char dadox[200];

uint16 dado = 0;

/*********

*静态函数

*

static void initmcu (void);

static void registerConfig (void);

静态空 runRX (空);

静态空 radioRxISR (空);

static void updateLcd (uint16 dado1、uint16 dado2);

static void calibrateRCOsc (void);

静态空 initRX (空);

静态空 initTX (空);

静态空 runTX (空);

静态空 radioTxISR (空);

静态空 createPacket (uint8 txBuffer[]、uint16 dado);

uint16 enviado = 0、recbido = 0;

 

#define SET_BIT (y、bit)(y|=(1<

#define CLR_BIT (y、bit)(y&=~(1<

define cpl_bit (y、bit)(y^=(1<

#define TST_BIT (y、bit)(y&(1<

 

空 init()

  //初始化 MCU 和外设

  initmc();

 

  //写入无线电寄存器

  registerConfig();

  //initTX();

  //initRX();   

  updateLcd (enviado、recbido);   

}  

/

* uint16_t

* bspUartDataPut (uint8_t * pui8Data、uint16_t ui16Length)

*

*@简单  此函数将最多16字节的长度字节放入 BSP UART TX 中

          *缓冲区并开始通过 UART 传输数据。

*

*          如果定义了\b bsp_uart_all_or_n什么、则将数据放入

*          仅当所有\ui16Length 字节都有空间时才使用 TX 缓冲区。

*

*@param  pui8Data      是指向源缓冲区的指针。

*@param  ui16Length    是要传输的字节数。

*

*@return  返回实际复制到 TX 缓冲区的字节数。

秘书长的报告 /

/*********

*  @fn        main

*

*  @brief    运行 main 例程

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

void main (void){

  

  init();

  //输入 runRX,永不回来

  initRX();

  while (1)

  {  

    //runRX();

    updateLcd (enviado、recbido);

    if (packetSemaphoreRX = ISR_ACT_REQUIRED)

    {

      对于(x = 0;x < 1000;x++);

     inittx();

      runTX();

      initRX();

      updateLcd (enviado、recbido);

 

/

(三 与远程终端的通信测试

*

 

      bspUartOpen (bsp_UART_BR_115200);

      bspUartDataPut ((uint8_t *) recibido、1);

 

/*

秘书长的报告 结束测试

秘书长的报告 /

      //清除信号量标志

      packetSemaphoreRX = ISR_IDLE;

    }

  }

 

/*********

*  @fn        initTX

*

*  @简要    描述 Configura o modo TX para enar Dados。

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

静态空 initTX (空)

  静态 uint8 marcState;

 

  //将 ISR 函数连接到 GPIO0

  ioPinIntRegister (IO_PIN_PORT_1、GPIO0、&radioTxISR);

 

  //下降沿上的中断

  ioPinIntTypeSet (IO_PIN_PORT_1、GPIO0、IO_PIN_FALLING_EDGE);

 

  //清除 ISR 标志

  ioPinIntClear (IO_PIN_PORT_1、GPIO0);

 

  //启用中断

  ioPinIntEnable (IO_PIN_PORT_1、GPIO0);

 

  //更新 LCD

  //updateLcd();

 

  //校准无线电

  TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SCAL);

 

  //等待校准完成(无线电返回空闲状态)

  执行{

      cc120xSpiReadReg (CC120X_MARCSTATE、&marcState、1);

  } while (marcState!= 0x41);

  

 

/*********

*  @fn        runTX

*

*  @brief    发送一个数据包。

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

静态 void runTX (void){

 

  

  //初始化大小为 PKTLEN + 1的数据包缓冲区

  uint8 txBuffer[PKTLEN+1];

  

  //无限循环

  //while (true){

 

      //等待按钮按压

      //while (!bspKeyPushed (bsp_key_all));

 

      //使用 PKTLEN + 2字节数据包计数器+ n x 随机字节创建随机数据包

      

      enviad++;

      

      createPacket (txBuffer、envado);

 

      //将数据包写入 TX FIFO

      cc120xSpiWriteTxFifo (txBuffer、sizeof (txBuffer));

 

      // Strobe TX 发送数据包

     TrxSpiCmdStrobe (CC120X_STX);

 

      //等待数据包被发送

      while (packetSemaphoreTX!= ISR_ACT_REQUIRED);

 

      //清除信号量标志

      packetSemaphoreTX = ISR_IDLE;

 

      //更新 LCD

      //updateLcd();

  //}

 

/*********

*@fn        radioTxISR

*

*@用于      TX 中数据包处理的简短 ISR。 设置数据包信标

            并清除中断标志

*

*@param      none

*

*@返回    无

*

静态空 radioTxISR (void){

 

  //设置数据包信标

  packetSemaphoreTX = ISR_ACT_REQUIRED;

  cpl_bit (P4OUT、2);                      // Alterna 位

 

 

  //清除 ISR 标志

  ioPinIntClear (IO_PIN_PORT_1、GPIO0);

 

/*********

*  @fn        createPacket

*

*  @简短    此函数在传输数据包之前调用。 它会被填满

*              包含长度字节的数据包的 txBuffer、2

*              字节数据包计数器和 n 个随机字节

*

*              数据包格式如下:

*              |------------------------------------------------ |

*              |                    ||          |        |      |      |

*              | pktLength | pktCount1 | pktCount0 | rndData |…… | rndData|

*              |                    ||          |        |       |      |

*              |------------------------------------------------ |

*              txBuffer[0] txBuffer[1] txBuffer[2] txBuffer[PKTLEN]

*

*  @指向      txBuffer 开头的 param 指针

*

*  @返回    无

*

静态空 createPacket (uint8 txBuffer[]、uint16 dado){

 

  txBuffer[0]= PKTLEN;                       //长度字节

  txBuffer[1]=(uint8)(packetCounter >> 8);  // packetCounter 的 MSB

  txBuffer[2]=(uint8) packetCounter;        // packetCounter 的 LSB

  txBuffer[3]=(uint8)(dado >> 8);

  txBuffer[4]=(uint8) dado;

  

  for (uint8 i = 5;i <(PKTLEN + 1);i++) txBuffer[i]= 0;

  //用随机字节填充缓冲区的其余部分

  //for (uint8 i = 3;i <(PKTLEN + 1);i++){

  //  txBuffer[i]=(uint8)rand();

  //}

 

 

/*********

*  @fn        initRX

*

*  @brief    将无线电置于 RX 监听模式并等待数据包。

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

静态空 initRX (空)

  uint8 marcState;

  

  //将 ISR 函数连接到 GPIO2

  ioPinIntRegister (IO_PIN_PORT_1、GPIO2、&radioRxISR);

 

  //下降沿上的中断

  ioPinIntTypeSet (IO_PIN_PORT_1、GPIO2、IO_PIN_Rising);

 

  //清除 ISR 标志

  ioPinIntClear (IO_PIN_PORT_1、GPIO2);

 

  //启用中断

  ioPinIntEnable (IO_PIN_PORT_1、GPIO2);

 

  //更新 LCD

 

  updateLcd (enviado、recbido);

 

  //校准无线电

  TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SCAL);

 

  //等待校准完成(无线电返回空闲状态)

  执行{

      cc120xSpiReadReg (CC120X_MARCSTATE、&marcState、1);

  } while (marcState!= 0x41);

 

  //校准 RCOSC

  calibrateRCOsc();

  

  //将无线电设置为 RX 监听模式

  TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SWOR);

 

/*********

*  @fn        runRX

*

*  @brief    将无线电置于 RX 监听模式并等待数据包。 数据包

每个              接收到的数据包的计数器递增、LCD 递增

*              已更新

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

静态 void runRX (void){

 

  uint8 rxBuffer[128]={0};

  uint8 rxBytes;

  

  //无限循环

  //while (true){

 

      //将无线电设置为 RX 监听模式

      //trxSpiCmdStrobe (CC120X_SWOR);

 

      //等待数据包被接收

      while (packetSemaphoreRX!= ISR_ACT_REQUIRED);

 

      //清除信号量标志

      //packetSemaphoreRX = ISR_IDLE;

 

     //读取 RX FIFO 中的字节数

      cc120xSpiReadReg (CC120X_NUM_RXBYTES、&rxBytes、1);

 

      //读取 RX FIFO 中的所有字节

      cc120xSpiReadRxFifo (rxBuffer、rxBytes);

      

      recbido =(rxBuffer[3]<<8)+ rxBuffer[4];

 

       //更新 LCD

      updateLcd (enviado、recbido);

//      cpl_bit (P4OUT、0);                      // Alterna 位

 

  //}

 

/*********

*  @fn        calibrateRcOsc

*

*  @brief    会校准用于 eWOR 计时器的 RC 振荡器。 这种情况

调用*              函数、WOR_CFG0.RC_PD 必须为0

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

static void calibrateRCOsc (void){

 

  uint8温度;

 

  //读取当前寄存器值

  cc120xSpiReadReg (CC120X_WOR_CFG0、&temp、1);

 

  //屏蔽寄存器位字段并写入新值

  temp =(temp & 0xF9)|(0x02 << 1);

 

  //写入新的寄存器值

  cc120xSpiWriteReg (CC120X_WOR_CFG0、&temp、1);

 

  //选通空闲以校准 RCOSC

  TrxSpiCmdStrobe (CC120X_Sidle);

 

  //禁用 RC 校准

  temp =(temp & 0xF9)|(0x00 << 1);

  cc120xSpiWriteReg (CC120X_WOR_CFG0、&temp、1);

 

/*********

*  @fn        radioRxISR

*

*  @用于    RX 中数据包处理的简短 ISR。 设置数据包信标

              并清除中断标志

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

静态空 radioRxISR (void){

 

  //设置数据包信标

  packetSemaphoreRX = ISR_ACT_REQUIRED;

  

  runRX();

  

  //清除 ISR 标志

  ioPinIntClear (IO_PIN_PORT_1、GPIO2);

 

/*********

*  @fn        initmcu

*

*  @简要    初始化 MCU 和板外设

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

static void initmcu (void){

 

  //初始化时钟和 I/O

  bspInit (BSP_SYS_CLK_8MHZ);

 

  //初始化 LED

  bspLedInit();

 

  //初始按钮

  //bspKeyInit (bsp_key_mode_poll);

 

  //初始化到 LCD 的 SPI 接口(与 SPI 闪存共享)

  bspIoSpiInit (bsp_flash_lcd_spi、bsp_flash_lcd_spi_spd);

 

  //初始化 LCD

  lcdInit();

 

  //实例化连接到 SCLK ~ 4MHz 的收发器射频 SPI 接口

  //输入参数是时钟分频器

  // SCLK 频率= SMCLK/时钟分频器

  trxRfSpiInterfaceInit(2);

 

  //启用全局中断

  _BIS_SR (GIE);

 

/*********

*  @fn        registerConfig

*

*  @    中 SmartRF Studio 给出的简要写入寄存器设置

*              cc1200_rx_sniff_mode_reg_config.h

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

static void registerConfig (void){

 

  uint8 writeByte;

 

  //重置无线电

  TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SRES);

 

  //将寄存器写入无线电

  for (uint16 I = 0;

      i <(sizeof (preferredSettings)/sizeof (registerSetting_t));i++){

      writeByte = preferredSettings[i].data;

      cc120xSpiWriteReg (preferredSettings[i].addr、&writeByte、1);

  }

 

/*********

*  @fn        updateLcd

*

*  @简要    更新 LCD 缓冲器并将缓冲器发送到 LCD 模块

*

*  @param    none

*

*  @返回    无

*

静态空 updateLcd (uint16 dado1、uint16 dado2){

  

  //更新 LDC 缓冲区并发送到屏幕

  lcdBufferClear (0);

  lcdBufferPrintString (0、"Concentrador"、0、eLcdPage0);

  lcdBufferSetHLine (0、0、LCD_cols - 1、7);

  lcdBufferPrintString (0、"Recebido:"、0、eLcdPage3);

  lcdBufferPrintInt (0、dado2、80、eLcdPage3);

  

  lcdBufferPrintString (0、"enviado:"、0、eLcdPage4);

  lcdBufferPrintInt (0、dado1、80、eLcdPage4);

  //lcdBufferPrintInt (0、packetCounter++、70、eLcdPage4);

  lcdBufferPrintString (0、"RX"、0、eLcdPage7);

  lcdBufferSetHLine (0、0、LCD_cols - 1、55);

  lcdBufferInvertPage (0、0、LCD_cols、eLCDPage7);

  lcdSendBuffer(0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    该示例工程具有一个 UART 驱动程序调用 bsp_uart.c、并实现了基本的 UART 处理代码。 打开 UART 后、您需要的主要内容是:

    • uint16_t bspuartDataPut (uint8_t * pu8Data、uint16_t ui16Length)

    这个可以使用如下所示:

    • bspUartDataPut ("hello world\n"、12);

    请注意、您必须提供要写入 UART 的数组的长度、在这里、我计算了包括特殊字符和空格在内的字节数。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TA12012、

    我不知道为什么、但它不适用于 bspUartDatPut。 我尝试了另一种方法、但它不起作用。

    我在 www.glitovsky.com 上找到了一个教程、其中显示了 UART 配置、我实施了该教程并使用了该教程。

    下面是代码、感谢您的回复。

    //
    //! μ@文件 cc1200_rx_sniff_mode_rx.c
    //! @简介 该程序演示了38.4kbps 的 Rx 监听模式
    // SmartRF Studio 中提供的设置。
    // 每次按下按钮和时、发送器都会发送一个数据包
    // 接收器采用 RX 监听模式来降低电流
    // 功耗。
    // DN511 (http://www.ti.com/lit/swra428) 介绍了寄存器的工作原理
    // 找到设置。
    //
    //
    //版权所有(C) 2013 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    //
    //以源代码和二进制形式重新分发和使用,有无
    //如果满足以下条件,则允许进行修改
    //满足:
    //
    // 重新分发源代码必须保留上述版权
    // 声明、此条件列表和以下免责声明。
    //
    // 二进制形式的再发行必须复制上述版权
    // 注意、本条件列表和中的以下免责声明
    // 分发时提供的文档和/或其他材料。
    //
    // 德州仪器公司的名称和名称均不相同
    // 其贡献者可用于认可或推广衍生产品
    // 未经特定的事先书面许可。
    //
    //本软件由版权所有者和作者提供
    //“原样”以及任何明示或暗示的保证,包括但不包括
    //限于对适销性和适用性的暗示保证
    //一个特定的目的是免责的。 在任何情况下、版权均不得
    //所有者或贡献者应对任何直接、间接、偶然、
    //特殊、典型或必然的损害(包括但不包括)
    //仅限于采购替代货物或服务;
    //数据或利润;或业务中断)
    //责任理论,无论是合同责任、严格责任还是侵权行为
    //(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而产生
    //此软件,即使已被告知可能会发生此类损坏。
    // /


    /*********
    *包括
    *
    #include
    #include
    #include "msp430.h"
    #include "lcd_dogm128_6.h"
    #include "hal_spi_rf_trxeb.h"
    #include "cc120x_spi.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "bsp.h"
    //#include "bsp_key.h"
    #include "io_pin_int.h"
    #include "bsp_led.h"
    #include "eup_vazao_reg_config.h"
    #include "UART.h"


    /*********
    *定义
    *
    #define ISR_ACT_REQUIRED 1
    #define ISR_IDLE 0
    #define PKTLEN 30 // 1 < PKTLEN < 126

    #define GPIO3 0x04
    #define GPIO2 0x08
    #define GPIO0 0x80


    /*********
    *局部变量
    *
    静态 uint8 packetSemaphoreTX、packetSemaphoreRX;
    静态 uint32 packetCounter = 0、x;

    uint16 dado = 0;

    /*********
    *静态函数
    *
    static void initmcu (void);
    static void registerConfig (void);
    静态空 runTXbackRX (空);
    静态空 radioRxISR (空);
    static void updateLcd (uint16 dado1、uint16 dado2);
    static void calibrateRCOsc (void);

    静态空 initRX (空);
    静态空 initTX (空);

    静态空 runTX (空);
    静态空 radioTxISR (空);
    静态空 createPacket (uint8 txBuffer[]、uint16 dado);

    void init (void);
    void initUARTConfigs(void);
    void setSMCLK8MHz (void);



    uint16 enviado = 0、recbido = 0;

    /***** USADO pela UART /
    void setSMCLK8MHz();

    // UART 端口配置参数和寄存器
    UARTConfig cnf;
    USCIARTRegs uartUSCISCRRegs;
    USARTUARTRegs uartUsartRegs;

    // UART 驱动程序要使用的缓冲器
    unsigned char uartTxBuf[200];
    unsigned char uartRxBuf[200];


    /*********
    *@fn 主程序
    *
    *@简介 运行主例程
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    void main (void){

    init();

    //输入 runRX,永不回来
    while (1)


    //runRX();
    updateLcd (enviado、recbido);
    if (packetSemaphoreRX = ISR_ACT_REQUIRED)

    对于(x = 0;x < 1000;x++);

    runTXbackRX();

    updateLcd (enviado、recbido);
    //清除信号量标志
    packetSemaphoreRX = ISR_IDLE;




    /*********
    *@fn 初始化
    *
    *@简介 初始化配置。
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    空 init (空)

    //初始化 MCU 和外设
    initmc();

    //写入无线电寄存器
    registerConfig();

    inittx();
    initRX();

    initUARTConfigs();

    updateLcd (enviado、recbido);



    /*********
    *@fn initUARTConfigs
    *
    *@简介 初始化 UART。
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *

    空 initUARTConfigs (空)

    //禁用 MSP430看门狗计时器
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;


    //将 SMCLK 配置为8MHz
    setSMCLK8MHz();


    /********
    *
    * UART 特定配置
    *
    ******** /
    initUartDriver();

    //在 USCIA1上配置 UART 模块
    cnf.moduleName = USCI_A1;

    //使用 UART 引脚 P5.7和 P5.6
    cnf.portnum = port_5;
    cnf.RxPinNum = PIN7;
    cnf.txPinNum = PIN6;

    // 8MHz SMCLK 提供115200波特
    cnf.clkRate = 8000000L;
    cnf.budrate = 115200L;
    cnf.clkSrc = UART_CLK_SRC_SMCLK;

    //8N1
    cnf.databits = 8;
    cnf.parity = UART_parity;
    cnf.stopbits = 1;

    int res = configUSCIUart (&cnf、&uartuciRegs);
    if (res!= UART_SUCCESS)

    //由于某种原因无法初始化 UART
    __no_operation();


    //配置 UART 驱动程序将使用的缓冲区。
    //这些缓冲器仅供 UART 驱动程序使用,不应被触摸
    //由应用本身决定。 请注意、如果它们也会影响性能
    //小。
    setUartTxBuffer (&cnf、uartTxBuf、200);
    setUartRxBuffer (&cnf、uartRxBuf、200);

    enableUartRx (&cnf);

    /********* /

    _ENABLE_INTERRUPT ();//启用全局中断



    /*********
    *\brief 将 SMCLK 初始化为8MHz
    *
    *
    *@param 无
    *\返回无
    *
    *
    void setSMCLK8MHz (void)

    //将时钟设置为8MHz
    UCSCTL3 |= SELREF_2; //设置 DCO FLL 基准= REFO
    UCSCTL4 |= SE拉美 经济体系2; //设置 ACLK = REFO

    _bis_SR_register (SCG0); //禁用 FLL 控制环路
    UCSCTL0 = 0x0000; //设置可能的最低 DCOx、MODx
    UCSCTL1 = DCORSEL_5; //选择 DCO 范围16MHz 操作
    UCSCTL2 = FLLD_1 + 244; //为8MHz 设置 DCO 乘法器
    //(N + 1)* FLLRef = Fdco
    //(244 + 1)* 32768 = 8MHz
    //设置 FLL Div = fDCOCLK/2
    _BIC_SR_register (SCG0); //启用 FLL 控制环路

    // DCO 范围位已经存在时、DCO 的最坏情况稳定时间
    //已更改 n x 32 x 32 x f_MCLK / f_FLL_reference。 请参阅5xx 中的 UCS 一章
    // UG 进行优化。
    // 32 x 32 x 8 MHz/32、768Hz = 250000 = MCLK 周期、DCO 才能稳定
    _DELAY_CYCLES (250000);

    //循环直到 XT1、XT2和 DCO 故障标志被清除
    操作

    UCSCTL7 &=~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
    //清除 XT2、XT1、DCO 故障标志
    SFRIFG1 &=~OFIFG; //清除故障标志
    } while (SFRIFG1&OFIFG); //测试振荡器故障标志



    /*********
    *@fn initTX
    *
    *@简介 可配置的多个 TX 参数环境多个面板。
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    静态空 initTX (空)

    静态 uint8 marcState;

    //将 ISR 函数连接到 GPIO0
    ioPinIntRegister (IO_PIN_PORT_1、GPIO0、&radioTxISR);

    //下降沿上的中断
    ioPinIntTypeSet (IO_PIN_PORT_1、GPIO0、IO_PIN_FALLING_EDGE);

    //清除 ISR 标志
    ioPinIntClear (IO_PIN_PORT_1、GPIO0);

    //启用中断
    ioPinIntEnable (IO_PIN_PORT_1、GPIO0);

    //更新 LCD
    //updateLcd();

    //校准无线电
    TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SCAL);

    //等待校准完成(无线电返回空闲状态)
    执行{
    cc120xSpiReadReg (CC120X_MARCSTATE、&marcState、1);
    } while (marcState!= 0x41);





    /*********
    *@fn runTX
    *
    *@简介 传输数据包。
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *

    静态 void runTXbackRX (void){


    //初始化大小为 PKTLEN + 1的数据包缓冲区
    uint8 txBuffer[PKTLEN+1];

    //无限循环
    //while (true){

    //等待按钮按压
    //while (!bspKeyPushed (bsp_key_all));

    //使用 PKTLEN + 2字节数据包计数器+ n x 随机字节创建随机数据包
    enviad++;
    createPacket (txBuffer、envado);

    //将数据包写入 TX FIFO
    cc120xSpiWriteTxFifo (txBuffer、sizeof (txBuffer));

    // Strobe TX 发送数据包
    TrxSpiCmdStrobe (CC120X_STX);

    //等待数据包被发送
    while (packetSemaphoreTX!= ISR_ACT_REQUIRED);

    //清除信号量标志
    packetSemaphoreTX = ISR_IDLE;

    //更新 LCD
    //updateLcd();

    //将无线电设置为 RX 监听模式
    TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SWOR);
    //}


    /*********
    *@fn RadioTxISR
    *
    *@简介 用于 TX 中数据包处理的 ISR。 设置数据包信标
    * 并清除中断标志
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    静态空 radioTxISR (void){

    //设置数据包信标
    packetSemaphoreTX = ISR_ACT_REQUIRED;

    //清除 ISR 标志
    ioPinIntClear (IO_PIN_PORT_1、GPIO0);


    /*********
    *@fn createPacket
    *
    *@简介 在发送数据包之前调用此函数。 它会被填满
    * txBuffer、包含长度字节、2的数据包
    * 字节数据包计数器和 n 个随机字节
    *
    * 数据包格式如下:
    * |--------------------------------------------------------- |
    * | | | | | | |
    * | pktLength | pktCount1 | pktCount0 | rndData |…… | rndData|
    * | | | | | | |
    * |--------------------------------------------------------- |
    * txBuffer[0] txBuffer[1] txBuffer[2] txBuffer[PKTLEN]
    *
    *@param 指向 txBuffer 开头的指针
    *
    *@返回 无
    *
    静态空 createPacket (uint8 txBuffer[]、uint16 dado){

    txBuffer[0]= PKTLEN; //长度字节
    txBuffer[1]=(uint8)(packetCounter >> 8);// packetCounter 的 MSB
    txBuffer[2]=(uint8) packetCounter; // packetCounter 的 LSB
    txBuffer[3]=(uint8)(dado >> 8);
    txBuffer[4]=(uint8) dado;

    for (uint8 i = 5;i <(PKTLEN + 1);i++) txBuffer[i]= 0;
    //用随机字节填充缓冲区的其余部分
    //for (uint8 i = 3;i <(PKTLEN + 1);i++){
    // txBuffer[i]=(uint8)rand();
    //}



    /*********
    *@fn initRX
    *
    *@简介 将无线电置于 RX 监听模式并等待数据包。
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    静态空 initRX (空)

    uint8 marcState;

    //将 ISR 函数连接到 GPIO2
    ioPinIntRegister (IO_PIN_PORT_1、GPIO2、&radioRxISR);

    //下降沿上的中断
    ioPinIntTypeSet (IO_PIN_PORT_1、GPIO2、IO_PIN_Rising);

    //清除 ISR 标志
    ioPinIntClear (IO_PIN_PORT_1、GPIO2);

    //启用中断
    ioPinIntEnable (IO_PIN_PORT_1、GPIO2);

    //更新 LCD
    updateLcd (enviado、recbido);

    //校准无线电
    TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SCAL);

    //等待校准完成(无线电返回空闲状态)
    执行{
    cc120xSpiReadReg (CC120X_MARCSTATE、&marcState、1);
    } while (marcState!= 0x41);

    //校准 RCOSC
    calibrateRCOsc();

    //将无线电设置为 RX 监听模式
    TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SWOR);


    /*********
    *@fn runRX
    *
    *@简介 将无线电置于 RX 监听模式并等待数据包。 数据包
    * 计数器针对每个接收到的数据包递增、而 LCD 为
    * 更新了
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    静态 void runRX (void){

    uint8 rxBuffer[128]={0};
    uint8 rxBytes;
    unsigned char str[20];

    //无限循环
    //while (true){

    //将无线电设置为 RX 监听模式
    //trxSpiCmdStrobe (CC120X_SWOR);

    //等待数据包被接收
    while (packetSemaphoreRX!= ISR_ACT_REQUIRED);

    //清除信号量标志
    //packetSemaphoreRX = ISR_IDLE;

    //读取 RX FIFO 中的字节数
    cc120xSpiReadReg (CC120X_NUM_RXBYTES、&rxBytes、1);

    //读取 RX FIFO 中的所有字节
    cc120xSpiReadRxFifo (rxBuffer、rxBytes);


    recbido =(rxBuffer[3]<<8)+ rxBuffer[4];

    sprintf (char *) str、"Consumo Tempo %d litros \r\n"、envado、recbido);
    uartSendDataInt(&cnf, str, strlen(((char *)str));

    //更新 LCD
    updateLcd (enviado、recbido);

    //}




    /*********
    *@fn 校准 RcOsc
    *
    *@简介 校准用于 eWOR 计时器的 RC 振荡器。 这种情况
    * 函数被调用、WOR_CFG0.RC_PD 必须为0
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    static void calibrateRCOsc (void){

    uint8温度;

    //读取当前寄存器值
    cc120xSpiReadReg (CC120X_WOR_CFG0、&temp、1);

    //屏蔽寄存器位字段并写入新值
    temp =(temp & 0xF9)|(0x02 << 1);

    //写入新的寄存器值
    cc120xSpiWriteReg (CC120X_WOR_CFG0、&temp、1);

    //选通空闲以校准 RCOSC
    TrxSpiCmdStrobe (CC120X_Sidle);

    //禁用 RC 校准
    temp =(temp & 0xF9)|(0x00 << 1);
    cc120xSpiWriteReg (CC120X_WOR_CFG0、&temp、1);



    /*********
    *@fn RadioRxISR
    *
    *@简介 用于 RX 中数据包处理的 ISR。 设置数据包信标
    * 并清除中断标志
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    静态空 radioRxISR (void){

    //设置数据包信标
    packetSemaphoreRX = ISR_ACT_REQUIRED;

    runRX();



    //清除 ISR 标志
    ioPinIntClear (IO_PIN_PORT_1、GPIO2);



    /*********
    *@fn initmcu
    *
    *@简介 初始化 MCU 和电路板外设
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    static void initmcu (void){

    //初始化时钟和 I/O
    bspInit (BSP_SYS_CLK_8MHZ);

    //初始化 LED
    bspLedInit();

    //初始按钮
    //bspKeyInit (bsp_key_mode_poll);

    //初始化到 LCD 的 SPI 接口(与 SPI 闪存共享)
    bspIoSpiInit (bsp_flash_lcd_spi、bsp_flash_lcd_spi_spd);

    //初始化 LCD
    lcdInit();

    //实例化连接到 SCLK ~ 4MHz 的收发器射频 SPI 接口
    //输入参数是时钟分频器
    // SCLK 频率= SMCLK/时钟分频器
    trxRfSpiInterfaceInit(2);

    //启用全局中断
    _BIS_SR (GIE);



    /*********
    *@fn 寄存器配置
    *
    *@简介 按照中 SmartRF Studio 给出的写入寄存器设置
    * cc1200_rx_sniff_mode_reg_config.h
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    static void registerConfig (void){

    uint8 writeByte;

    //重置无线电
    TrxSpiCmdStrobe (CC120X_SRES);

    //将寄存器写入无线电
    for (uint16 I = 0;
    i <(sizeof (preferredSettings)/sizeof (registerSetting_t));i++){
    writeByte = preferredSettings[i].data;
    cc120xSpiWriteReg (preferredSettings[i].addr、&writeByte、1);




    /*********
    *@fn updateLcd
    *
    *@简介 更新 LCD 缓冲器并将缓冲器发送到 LCD 模块
    *
    *@param 无
    *
    *@返回 无
    *
    静态空 updateLcd (uint16 dado1、uint16 dado2){



    //更新 LDC 缓冲区并发送到屏幕
    lcdBufferClear (0);
    lcdBufferPrintString (0、"Concentrador2"、0、eLcdPage0);
    lcdBufferSetHLine (0、0、LCD_cols - 1、7);
    lcdBufferPrintString (0、"Recebido:"、0、eLcdPage3);
    lcdBufferPrintInt (0、dado2、80、eLcdPage3);

    lcdBufferPrintString (0、"enviado:"、0、eLcdPage4);
    lcdBufferPrintInt (0、dado1、80、eLcdPage4);
    //lcdBufferPrintInt (0、packetCounter++、70、eLcdPage4);
    lcdBufferPrintString (0、"RX"、0、eLcdPage7);
    lcdBufferSetHLine (0、0、LCD_cols - 1、55);
    lcdBufferInvertPage (0、0、LCD_cols、eLCDPage7);
    lcdSendBuffer(0);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    我很高兴听到您让它工作。 Gustavo 是一个私人朋友、我 A 看过他关于 MSP430外设的帖子、非常好。

    此致、
    /TA