This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:如何查看复位源

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625654/msp430f149-how-to-view-the-reset-source

器件型号:MSP430F149

我想问 MSP430F149哪个寄存器可以查看复位源、例如知道 MCU 是看门狗复位还是电源复位

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    遗憾的是、MSP430F1xx 器件不包含此功能。 该寄存器已添加到后续器件、例如我们的 MSP430F5xx 和 MSP430F6xxx 器件。 我们的 FRAM 器件中也采用了这一特性。 除了看门狗或 RST/NMI 标志之外、还没有办法判断是什么导致了这个器件系列的复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jace

    当电源电压为0.9V 时、MCU 处于什么工作状态?

    最棒的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此部件的最小工作电压为1.8V。 一旦电压低于 V_POR 电压、它应该发出一个 POR。 请提供实际 V_POR 值的数据表、但0.9V 低于该阈值、因此器件应发出 POR。