This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:如何增加断点数量。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625878/rtos-msp432p401r-how-to-increase-amount-of-breakpoints

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

大家好、同事、

简单的问题。 我确信我不是第一个提出这一问题的人,但在论坛上进行简短的搜索,我没有得到任何答复。

如果我增加 CCS 拒绝调试的断点数量、

在我的例子中、这是2。 如果我设置第三个断点、它将拒绝调试..

它具有非常严格的限制性。

如何增加断点数量?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Yuliy

    Cortex M4最多允许4个断点、我已使用多达4个断点、没有任何问题。 您能否确保拥有完整版本的 CCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > 是否可以确保 CCS 具有完整版本?

    如果是 CCS,如何检查是否有*完整*版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yuliy、

    我建议在 Code Composer Studio 论坛上发布该主题、以获得有关断点的帮助、因为这是一个 IDE 工件而不是器件工件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我会听从您的建议、关闭了