This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:有关 MSP-FET 和 MSP-GANG 的查询

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-FET, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625803/msp-gang-queries-regarding-msp-fet-and-msp-gang

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-Flasher

您好!

我们对 MSP-FET 和 MSP-GANG 编程器有疑问。 请支持。

1) MSP430的调试器工具(MSP-FET 和 MSP-GANG)对于 MSP430F6779AIPZ 或 MSP430F6779IPZ 是否有用?

2) 2)在一个模块中下载固件以获得全尺寸(64KB)需要多长时间?

3) 3)调试工具实用程序基于命令或基于 Web。

4) 4)它是片上编程或板载编程。

5) 5)需要任何标准通信参数设置?

6) 6)调试工具需要任何额外的 USB 或 RS232端口或任何附件?

7) 7)控制器是否需要任何外部5V 电源、或者在下载固件时通过 MSP430调试器获得电源?

8) 8)在 Gang 编程中、如果是固件下载失败、 软件实用程序中的特定模块是否提供了指示?

9) 9)群组编程是顺序还是并行?

10) 10)对于 Gang 编程器和 MSP-FET、USB/RS232和 JTAG 电缆的最大电缆长度是多少?

 

请支持

Rgds