This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:数字 I/O 块的最低 VCC 要求

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625660/msp430fr2000-minimum-vcc-requirement-for-digital-i-o-block

器件型号:MSP430FR2000

对于 MSP430FR2000的数字 I/O 块,最低 VCC 要求是什么–是1.8V 还是2.0V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    对于我们所有基于 FRAM 的器件、最低启动电压接近2V。 对于 MSP430FR2000、启动电压最小值为1.71V -典型值为1.88V -最大值为1.99V (数据表:表5-1)。 PMM、SVS 和 BOR)。 启动后、您可以将电压降至数据表表表表5-1中给出的 SVS 断电电平。 对于 MSP430FR2000、最小值为1.71V -典型值为1.81V -最大值为1.86V。