This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5870:如何通过 MSP430FR5870 I2C 控制 BQ BQ24725A 的 SMBus

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, MSP430FR5870, TIDM-SMBUS, MSP430-SMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625347/msp430fr5870-how-to-control-smbus-of-bq-bq24725a-from-msp430fr5870-i2c

器件型号:MSP430FR5870
主题中讨论的其他器件:BQ24725ATIDM-SMBusMSP430WAREMSP430-SMBus

您好、香榭丽舍

我们通过 SMBus 和 USCI (I2C)使用 BQ24725A 和 MSP430FR5870

我们找到 了波纹 wiki。 但是、 它不是 FRAM 基础 如果我们从 FR5870中实现此控制、我们如何实现此控制?  我们是否有任何样片?  

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    您正在寻找的示例在 MSP430Ware 的"Libraries"-> SMBusLib -> MSP430FR5xx_6xx ->"Example Projects"下提供。 您还可以参阅 MSP430-SMBus 库工具页面或 TIDM-SMBus。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    谢谢。