This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:定时器示例(非 PWM)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625089/msp430g2553-timer-example-not-pwm

器件型号:MSP430G2553

您好!

是否有人愿意与我分享 MSP430G2553计时器示例? (但不是 PWM 或 ADC 示例、只是 LED 闪烁或类似情况的基本示例)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    Resource Explorer 中为 MSP430G2553发布了大量示例、尤其是计时器示例。 以下是所有这些工具的链接:

    dev.ti.com/.../

    有很多切换 GPIO 引脚的示例、就像您所询问的那样。 您可以通过上面的链接或 CCS 中的 Resource Explorer 找到这些示例。

    此致、

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是怎么看不到的...

    谢谢! 我找到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、

    没问题! 如果您认为此问题已解决、请继续并选择我的上述帖子已解决您的问题、以便我们可以关闭此主题。

    谢谢!

    Matt Calvo