请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5659 主题中讨论的其他器件:MSP430WARE、 TPS3809
工具/软件:TI C/C++编译器
您好、支持人员、
我在 IAR 上运行 MSP430Ware_3_80_01_01\driverlib\examples\MSP430F5xx_6xx\电池 备份\IAR\电池 bak_ex1_calendermodeLPM3项目来测试电池备份功能。
问题1: 如何测试 RTC 是反向阻抗的。
问题2:我运行代码27分钟28分钟、 我重新启动代码、它仍然运行27分钟28分钟。 备份不起作用。、
我检查电池是否连接 到 MSP430F5659引脚87、它是3.267V
能不能帮我指出我犯了什么错?