This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:UART-BSL 安全

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625354/msp430f67791a-uart-bsl-security

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

您好!

我们可以为 MSP430F677x 系列的 UART-BSL 用户提供哪种安全级别?

我们是否有可用于替代 stadard UART BSL 的特定安全代码?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    请参阅《系列用户指南》的第1.10和1.11.2节以及《闪存 BSL 用户指南》(SLAU319)的表1和3.6节。 MSP430F67791A UART BSL 受密码保护(0xFFE0至0xFFFF)、能够批量擦除错误密码上的存储器、并可通过使用签名(0x17FC 至0x17FF)或完全擦除 BSL (0x1000至0x17FF)来完全禁用。 BSL 位于主存储器中、可根据需要进行定制、MSPBSL 工具页面上的定制 BSL430软件包中提供了资源。

    此致、
    Ryan