This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:AES CCM 模式的示例代码

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624164/msp432p401r-example-code-for-aes-ccm-mode

器件型号:MSP432P401R
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我对 MSP432上的加密功能有疑问。 我的应用将 MSP432+CC2650蓝牙组合在双 MCU 配置中。
我需要在应用层实现安全机制、研究表明、AES-CCM 是嵌入式处理器上实现的首选模式。
http://community.silabs.com/t5/Official-Blog-of-Silicon-Labs/IoT-Security-Part-6-Galois-Counter-Mode/ba-p/169191

由于 MSP432已经拥有其 AES 硬件、但我发现它不支持 CCM 模式、这是直接通过其参考手册实现的。
因此、我在 TI 发现的最接近的是:
http://www.ti.com/tool/mspbsl&DCMP=epd-mcu-msp-cryptobootloader-wwe&HQS=epd-mcu-msp-cryptobootloader-adh-whip-slay041-wwe

但是、CryptoBSL 固件源代码仅用于解密部分。
是否有任何其他示例可提供要在 MSP432上实现的加密部分?

此致、
Pranata