This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5308:Grace 配置或类似工具

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625090/ccs-msp430f5308-grace-configuration-or-similar-tool

器件型号:MSP430F5308

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

由于 Grace 似乎 不再受支持、并且它没有 MSP430F5308的配置文件、您是否可以推荐某种替代工具或方法来轻松生成源代码以配置各种引脚/外设/时钟等? 是否有一种简单的方法集成到 CSS 或我们提供的任何类似软件中?

此致、
Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    没有您找到的生成配置代码(如 Grace)的工具。

    但是、 您也可以通过 F5308的外设示例轻松配置引脚/外设/时钟等。

    正如您在上面的捕获中看到的、您可以使用寄存器级别或驱动程序库来快速配置器件。

    对于寄存器级示例、每个通用外设都有几个示例代码、例如计时器、时钟、GPIO 等。 您可以轻松地复制和重复使用项目中示例的配置代码。

    2.对于驱动程序库、每个外设/函数都有配置结构和一个初始化 API。 您只能配置 Init 结构并调用 Init API、以便驱动程序库帮助您配置外设。