This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:简单 MSP430上的曼彻斯特编码/解码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624516/msp430fr2000-manchester-encode-decode-on-a-simple-msp430

器件型号:MSP430FR2000

香榭丽舍

我们的一位客户正在寻找一款用于对曼彻斯特代码进行解码/编码的简单 MCU。

我们在 MSP430上是否有这种代码?

我注意到、有一个非常旧的应用手册、其中 RC5在计时器 A 上使用曼彻斯特代码

您认为这可以用于曼彻斯特编码器/解码器吗?

如果只能使用计时器 A3、那么 MSP430FR2000是否足够?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我浏览了上面的应用手册、发现它使用的是 Timer_A、SCCI 位函数非常重要。 但是、FR2000上的 Timer_B 没有 SCCI 位功能。 因此、恐怕您无法使用 FR2000应用手册中的方法。

    对于 FR2000、eUSCI_A 模块实现了 AND IrDA 编码和解码功能。 有关详细指南、请参阅器件用户指南的"第21.3.5节 IrDA 编码和解码"。 也许这可以帮助您的客户实现该功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei、

    我明白了。
    感谢您的信息。

    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    谢谢。