This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-MSP432-SDK:在升级 SimpleLink SDK 后重复使用现有工程?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624902/ccs-simplelink-msp432-sdk-reuse-existing-projects-after-upgrading-simplelink-sdk

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

是否有任何方法 可以将现有 CCS 工程从 SimpleLink SDK 1.40.01.00迁移到1.50.00.12?

CCS 告诉我:


产品'com.ti.SIMPLELINK_MSP432_SDK' v1.40.1.00当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

构建停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

      这可以在发行说明以及 Resource Explorer 文档中找到:

    Tobias、

                  在 CCS 工程属性中有一个"products"选项卡(Properties->General)。  您应该会在此处看到可用的 simplelink SDK。  选择要使用的 SDK。

    您的 include 选项应该是基于 SDK 的相对路径。

     

    在 选择 SDK 时、路径变量中会自动定义该变量。

     

    如果您有任何疑问、或者您没有看到这些窗口/参数、请告诉我。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、这正常。 感谢您的提示!