This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:2.5V eZ-FET-lite

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624439/msp430f5528-ez-fet-lite-at-2-5v

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430F5529

您好!

eZ-FET-lite 1.10的技术规格规定、目标电压可为2.8-3.6、这可通过选择电路板组装的固定稳压器来选择。  eZ-FET 不能在2.5V 电压下运行、有什么原因吗?  我已经浏览过设计、看不到任何原因。 我知道没有为该电压提供生产测试程序;这不是问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如 MSP 调试器用户指南(http://www.ti.com/lit/slau647)中的表1所示、eZ-FET 光仿真 IP 仅支持固定3.3V 目标电源电压。 同一《MSP 调试器用户指南》的第3.4节也对此进行了增强。

    如果您需要不同的目标电压值、请参阅我们的 MSP-FET 调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此处 eZ-FET-lite 设计文档包中提供的原理图第1页:

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/index_FDS.html

    该原理图提供了稳压器器件型号以支持2.8、3、3.3和3.6伏的目标电压、该封装还提供了针对这4个电压的生产测试程序。  虽然这与调试器指南中所述目标电压是固定的语言一致、但它表明电压可以固定在多个不同的值、因此原理图和表1显然不一致。  

    假设原理图是正确的、因此可以将 eZ-FET Lite 构建为在2.8、3、3.3或3.6伏的电压下运行、我认为可以很安全地假设从该范围内选择的任意电压(如3.1v)也可以正常工作。  我想知道电路是否也能在所述的选项下工作、特别是在2.5V 时。  

    尽管将 MSP-FET 作为器件的一部分进行封装可能、但出于尺寸和成本原因、这远不是理想的解决方案。  这就是为什么我只想在我正在设计的电路板上放置一个 ez-FET-lite。  更有问题的是、目前无法购买 MSP-FET、因为没有库存;我还没有听说过 TI 关于交货周期的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    TI 制造的每个 eZ-FET 照明都设置为3.3V、因为它们是使用 LDO TLV70033构建的。 如原理图中所述、如果您要构建自己的 eZ-FET 光源、则可以将此 LDO 更改为不同的电压。 我们仅显示3.6V-2.8V 电压值的替代值、因为这些是我们测试的唯一值。 2.8V 也为编程电路中使用的 MSP430F5529的电压与频率要求提供了显著的裕度。 该器件上最高速度的最低电压要求为2.4V。 这意味着只要这些容差不会将电压降至2.4V 以下、2.5V 就可以工作。 否则、您必须更改 MSP430F5529器件的代码以适应。