This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59471:通过 Spy-Bi-Wire 进行编程

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59471, MSP-TS430RGZ48C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622965/msp430fr59471-programming-through-spy-bi-wire

器件型号:MSP430FR59471
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-TS430RGZ48C

大家好、我希望大家能帮我。 我在我´m 的 PCB 上使用 MSP430FR59471、但无法对其进行编程(CCS 会响应未知器件)。 我真的尝试了一切,我检查了所有的连接,我在 SBWTDIO 线路中使用和不使用电容器尝试了它,我尝试使用来自 MSP-FET430UIF 的外部电源或内部电源...  
我不能使它n´t 工作。 此 MSP 有什么特别之处吗??

这是原理图

 

提前感谢您的任何帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    确保将 VCC 连接到 JTAG 引脚2以获得 FET 电源、将4连接到外部电源、将 GND 连接到9、将 RST 连接到1、并将 TEST 连接到7。 将 AGND 和 DGND 短接、确保微控制器方向正确(即引脚1是您期望的位置)、并使 FET 和目标器件之间的线路尽可能短。 您可以使用 MSP-TS430RGZ48C 作为48引脚 QFN 封装的基准。  您还可以尝试通过 BSL 进行访问或监视通信线路是否存在任何差异。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 MSP-TS430RGZ480并将其用作参考... 连接正确。
    使用 CCS、我有一个奇怪的行为、我会收到交替的错误消息。 一个是未知器件、另一个是安全保险丝熔断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着 SBW 通信非常不稳定、这可能是由于 TEST/RST 线路上的寄生电容造成的。 确保这些走线尽可能短且长度相似、甚至可以移除1nF 电容器。 您可以尝试在 CCXML 文件的目标配置中更改 JTAG/SBW 速度。

    此致、
    Ryan