This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们的 MCU 是否可以替代 STM32L151C8T6?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624577/is-there-any-our-mcu-could-replace-stm32l151c8t6

主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

我们的 MCU 是否可以替代 STM32L151C8T6?

此外、还需要 USB 2.0。  LCD 和触摸感应是不必要的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有其他100%兼容的 MCU。 具体而言、所有 TI MCU 都具有不同的软件接口外设。

    "USB 2.0"的含义是什么? 全速还是高速?

    您实际上需要哪些功能? 您是否已经拥有想要保留的 PCB 或软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看此系列具有 USB 的器件。
    www.ti.com/.../overview.page

    此外、还有一个带 USB 的 ARM 系列、其中包括 TM4C129ENCPDT。

    此致、
    Chris