This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:如何使用 MSP4305529在 iOS (iPhone/iPad)中开发 USB (Lightning)通信应用程序?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624413/msp430f5529-how-can-i-develop-the-usb-lightning-communication-application-in-ios-iphone-ipad-with-msp4305529

器件型号:MSP430F5529

大家好、

我想通过 MSP430 (USB)-> OTG 线缆-> iPhone/iPad 上的 Lightning 端口开发 USB 通信。

有没有 iOS USB 开发开发人员指南?  因为 TI 网站上只有很少的信息。

我需要详细的开发过程和示例。

我还注意到 MFI 计划: (https://developer.apple.com/programs/mfi/ )

我看到有人讨论说、应用 MFi 许可证是重要的程序。

E2E: https://goo.gl/Szf24L  Apple 开发论坛: https://goo.gl/vqRRPB StackOverflow: https://goo.gl/XkB32G  https://goo.gl/ahVn3X  https://goo.gl/1SzZpr  

网站上说 MFi 开发者许可证提供了开发工具(但我不知道将提供什么"工具"、可能 是 Swift USB 库?)  https://mfi.apple.com/MFiWeb/getFAQ.action#1-4 

是这样吗? 或者,我只能使用 TI MSP430 USB 开发包开发 iOS USB 应用程序: http://www.ti.com/tool/msp430usbdevpack  

因为 MFi 计划需要支付75美元用于 在 Coface 网站上进行公司身份验证。

我是 USB 和 iOS 开发的初学者、请提供更多信息。 非常感谢! ~μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F5529

    工具/软件:TI-RTOS

    你好!

        我们希望使用 TI MCU MSP430f5529 通过 USB 与 iPhone 通信。

         我们是否有任何开发经验或任何推荐的文档可供参考和使用,以便在 TI MCU MSP430f5529 lanuchpad 和 iphone 之间进行通信?

        谢谢!

                                                      Kuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    MSP430 USB 开发包可帮助您开始使用 MSP430进行 USB2.0设计。 在与专有电缆或协议连接方面、您必须通过该母公司来支持开发该电缆或协议。 对于 Apple、您需要获得 Apple 的 MFi 认证才能创建与其产品兼容的硬件。 为此、MSP430没有开发包。 客户需要获得此认证并根据这些标准适当修改软件/硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuda、

    我将您的帖子与此帖子合并、因为它们是相似的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、
    感谢您的回复! 我将应用 MFi 程序。