This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FG4618:CCS/MSP430FG4618:使用 MSP-EXP430 G2 Launchpad 进行编程

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624324/ccs-msp430fg4618-ccs-msp430fg4618-programming-using-msp-exp430-g2-launchpad

器件型号:MSP430FG4618
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

是否可以通过 JTAG 引导使用 MSP-EXP430 G2 Launch Pad 对 MSP430-FG4618微控制器进行编程? 如果是或否  

在这两种情况下,请提供使用 JTAG 接口对 MSP430-FG4618进行编程的正确指导。

提前感谢  

此致

Hardik Pareek  

埃尔达斯技术公司