This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:升压 CC2564MODA

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, CC2564MODA, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622819/msp430fr6989-boost-cc2564moda

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: CC2564MODAMSP430F5529

我正在尝试将升压 CC2564MODA 与 MSP430FR6989集成、并能够让它与智能手机通信以来回发送音频数据。  我正在寻找一些入门代码尝试帮助我从右脚起步、因为这是我自己的新领域。  

我看到 MSP430FR5529有很多用于类似应用的示例代码、与我所寻找的代码相似。  除了不同的 MCU 之外、5529和6989是否具有类似功能(因为它们都是 Launch Pad、我可以将5529代码用于6989应用)?

2. 我使用了这个网站(http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x) 

页面上有示例。  

CC256XMSPBTBLESW 软件包。  但是、我不确定这是否正确/如何将其用于 CCS v7、因为在文章中、他们谈论的是5、看起来相当过时。  是否有较新的表单

如何使用它?  

4. 对于使用这两块板通过蓝牙连接到智能手机的简单方法有什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430FR6989

    大家好、  

    我刚刚购买了 MSP430FR6989和 CC2564MODA、以便可以在家中使用蓝牙扬声器。  我希望使用 A3DP 多室示例、但这似乎适用于 MSP430FR5529。  我有几个问题。  

    1. MSP430FR5529的任何示例代码、是否可以将其与6989配合使用? 如果不是、哪些是瓶颈?  由于它们属于同一系列、因此与其他电路板堆叠的引脚布局应相同。  

    2.是否有一些 TI 编写的示例代码将此蓝牙堆叠板系统与智能手机互连并发送音频数据(我有 CC 3200音频 Booster Pack)。  我希望能够将音乐从手机发送到该板。  我浏览过这个网站(http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256xhttp://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack#Flashing_the_Bluetooth_Code)

    。 我目前有 v7、但未能找到适用于新电路板的新论坛(6989)。  

    3. 对于如何快速启动原型、是否有更好的建议? 我找不到任何能让我轻松起来的东西。  我知道 TI 有很多示例可用于简单和常见的应用、例如物联网和蓝牙通信音频传输。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    MSP430F5529和 MSP430FR6989不属于同一系列、并且有多种差异(闪存与 FRAM、包含的外设如 USB 与 LCD、最大时钟频率、USCI 与 eUSCI 等)、如果在器件之间移植解决方案、则需要考虑这些差异。 从 CCSv5升级到 v7不会导致太多问题、但我建议保持与最初使用的 TI 编译器版本类似的版本。 您前进的最好步骤是在将解决方案转换到 MSP430FR6989之前、使用 MSP430F5529 LaunchPad 或 EVM 复制结果。 您还可以为双模蓝牙论坛提供资源、因为它们维护 Wiki 中的代码项目。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。  好的、是的、这是有道理的、但即使它们不在同一个系列中、示例代码也应该相似、因为我的理解是5529的闪存更少、6989的 FRAM 也更少。  我需要做一些小的修改才能使示例正常工作?

    好的、TI 是否已经按照这些思路创建了任何特定的6989示例项目、例如针对5529完成的项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    修改当前示例的难度级别是一个观点和以往经验问题。 我不知道要与 CC256x 搭配使用的任何特定 MSP430FR6989示例、但双模蓝牙论坛在此基础上会有更多输入。

    此致、
    Ryan