This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:新型计量测试接口(MTIF)是否能够测量其他器件的电流消耗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP430FR6989, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623986/msp430fr6989-is-the-new-metering-test-interface-mtif-able-to-measure-other-devices-current-consumption

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACEMSP430FR6047

您好!

我一直在寻找一种解决方案、在不使用 Energytrace 等图形界面的情况下测量嵌入式系统的电流消耗。 我意识到 TI 在其用户指南中包含了此模块(MTIF)、我想知道它是否也可以用于其他器件。

谢谢

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    MTIF 特性专用于测量计量应用而非嵌入式系统的电流消耗。 这是 MSP430FR6047器件上的一项新功能、MSP430FR6989上不提供该功能。 如果您想在不使用 EnergyTrace 或工作台设备的情况下测量系统电流、则应考虑从电流感应放大器开始 :www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!

    虽然我已经在设计一个使用放大器的电子电路、但我将检查您的建议。

    我认为 MSP430FR6989包含了这一特性、因为在其用户指南中、它以该系列的模块的形式呈现。  然后、我认为这比使用电路更容易。

    是否包含在新批次中? 还是错了? 在2017年6月进行了修订后、它出现了。 您可以检查:

    www.ti.com/.../slau367n.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sara、

    系列器件(FR58xx/59xx/6xx)共享用户指南、您应参阅 MSP430FR598x (1)/698x (1)数据表以获取器件特定功能的列表。

    此致、
    Ryan