请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 您好!
我们需要驱动来自 MSP430F5529的16位 SPI DAC。 DAC 的关键在于、nCS 线路需要每2个字节进行一次去降级、以便 DAC 更新。
这个设计的问题是、我们需要使用 DMA SPI 传输来定时发送到 DAC 的数据、并且由于 MSP430F5529只支持8位传输、我们似乎遇到了困难。
我们已经尝试使用软件方法来支持 DAC 组帧要求、但是 DAC 输出的时序要求使得这一操作很难成功。
是否有任何人有一个解决方案或新颖的黑客攻击在这种情况下可能起作用?
谢谢。
太棒了!