This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:在 TS430PZ5x100评估板上将 LED 改为 p2.0而不是 P1.0

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430BT5190, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623964/msp430f5659-led-to-p2-0-instead-of-p1-0-on-ts430pz5x100-eval-board

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PZ5X100MSP430BT5190MSP-TS430PZ100USB

是否有人注意到 LED 连接到100引脚评估板上的 P2.0而不是 P1.0? 我从 Mouser 订购了用于'F5xx 系列的100引脚评估板、并获得 了 TS430PZ5x100。 原理图上显示 LED 连接到 P1.0、但连接到 F5xx 处理器上的引脚17 P2.0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件工具用户指南(SLAU278)的表1-1显示 MSP-TS430PZ5x100支持引脚17上具有 P1.0的 MSP430F543x、MSP430BT5190和 MSP430SL5438A 器件。 我建议将 MSP-TS430PZ100USB 用于 P1.0按预期位于引脚34上的 MSP430F5659器件。

    此致、
    Ryan