请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Sirs:
我能够在5994 LaunchPad 上的简单程序中使 FRAM 以 NOINIT 模式工作(请参阅在 LPM 中作为非易失性存储写入 FRAM)。 但是、当简单的 fram 代码被传输到我的实际应用程序代码时、fram 有像23572这样的奇怪数字。 当我检查 TI NOINIT 位置的映射时、它是0x1Dxx、而不是0x4000。
然后我转到"Properties"、"MCU"、它已经设置为"let compiler handle"。 然后、我将其切换为手动、并尝试使用 LaunchPad 中的调试器下载代码。 它出现"load prog error load fail" !!
不知道调试器有什么问题。 如果可能、我将首先重新编程调试器。
有什么建议吗?
谢谢、
John