This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:需要对 Launchpad 进行重新编程

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP430FR5994, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623070/ccs-msp430fr5994-launchpad-needs-to-be-reprogrammed

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-EXP430FR5994MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Sirs:

   我的 Launch Pad 可清除灰尘。  其消息是: Load Prog Error  (加载程序错误),然后 Load Fail!(加载失败!

因此需要在 LaunchPad 上对 eZ-FET 调试器进行重新编程。  无法找到过程和软件。  

我还有一个 MSP-FET430UIF、我将其连接到 launchpad、绕过 launchpad 上的 USB 调试器(如"MSP 调试器"的 P41所示)。  现在、当我尝试将软件下载到430芯片中时、几乎会出现相同的错误消息: 加载失败。

这似乎表明80引脚430fr 目标芯片发生故障、而不是板载 ezFET。  

您认为这是真的吗?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    导致 MSP-EXP430FR5994无响应的原因是什么? 与 eZ-FET 相比、问题肯定出在目标侧、因为误差表明 FET 处于活动状态、但无法对目标进行编程。 TI 不提供用于对 eZ-FET MCU 进行重新编程的映像。 MSP-FET430UIF 测试似乎进一步确认了目标 MSP430FR5994的问题。 是否进行了任何硬件更改、或者目标器件是否可能受到任何形式的损坏?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道我做了什么来打击目标。 但是、当您在劳动节之后的星期二有试验电路板悬挂时、一切都可能发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan:

      在我们等待的时候、您能告诉我我们现在正在布置的 PC 板上使用哪个调试器?

    IE 我应该使用 MSP-FET430UIF 调试器还是应该使用调试器的 LaunchPad?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    MSP-FET430UIF 为 NRND、您可以使用 LaunchPad 的 eZ-FET 或 MSP-FET 工具。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan:

    处理器芯片被某种程度上熔断。 更换后、LaunchPad 现在可以正常工作!

    谢谢、
    John