This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430FR2533:通过 SBW 在 Linux 中对 MSP430FR2533进行编程

Guru**** 2382240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533, MSP430-FLASHER, MSPDS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623503/linux-msp430fr2533-programming-msp430fr2533-in-linux-via-sbw

器件型号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他器件: MSP430-FLASHERREP430FMSPDS

工具/软件:Linux

您好、e2e、

我们的客户需要在 Linux 中实施 SBW 协议来对 MSP430FR2533进行编程、您可以帮助我们分享相关资源吗?

提前感谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    我建议查看 MSP430-FLASHER、REP430F 和《使用 JTAG 接口进行编程用户指南》(SLAU320) :www.ti.com/.../slau320z.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    MSP430-FLASHER 需要调试工具来进行编程、但客户希望使用 GPIO 在 Linux 中模拟 SBW 信号、您可以在这方面提供帮助吗?

    谢谢。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SLAU320中描述了 JTAG/SBW 信号。

    没有有关如何在 Linux 中对 GPIO 进行编程以处理这些协议的文档。

    MSP 调试堆栈(MSPDS)包含访问 FET 的 Linux 库的源代码以及 FET 本身的源代码(在仿真器的 MSP CPU 上运行)。 这可能会有所帮助、但大多数协议处理都必须重新实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    如 Clemens 所述、客户必须使用 MSPDS 和 REP430F 资源来实施自己的解决方案、因为它们不是德州仪器提供的此应用的精确示例。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lei Yan"]

    您好、Ryan、

    MSP430-FLASHER 需要调试工具来进行编程、但客户希望使用 GPIO 在 Linux 中模拟 SBW 信号、您可以在这方面提供帮助吗?

    [/报价]

    可能是这样的...

    http://forum.43oh.com/topic/10035-4-wire-jtag-with-mspdebug-and-raspberry-pi-gpio/