This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CapTIvate 是否可以应用于触摸鼠标?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623843/can-captivate-be-applied-to-a-touch-mouse

您好!

我想使用 TI 触摸解决方案制作触摸鼠标。

CapTIvate 是否可以应用于触摸鼠标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Remony、

    简而言之、答案是肯定的、在某些情况下、在类似触控板的设置中使用了 CapTIvate、该设置使用的多路复用互电容结构与现有的解决方案布局非常相似。 但是、TI 尚未提供此格式的任何布局或示例、因此目前必须单独开发该解决方案。

    此致、
    Ryan