This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5229:小型封装需要更多闪存

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623696/msp430f5229-more-flash-needed-in-small-package

器件型号:MSP430F5229

我一直在使用 MSP430f5229的音频接收板。 我在板上运行了 A3DP 演示项目。 我修改了 HFP 演示(作为耳机)项目、使其能够建立蓝牙连接并在没有命令行输入的情况下应答/挂断呼叫、并使其在板上运行。 现在、我想让 HFP 和音频信宿一起运行、它不适合 MSP430f5229。 我将使用瞬时按钮、因此我不需要电容式触控按钮。 是否有一个具有较小 DSBGA 封装(MSP430f5229IYFF 64引脚)的器件(或即将发布的流水线中的某个器件)可用、该器件具有256KB 闪存、以便我可以运行所需的蓝牙配置文件(A3DP、AVRCP、HCI、HFP WBS)?  我 没有太多的空间、这使得 DSBGA 封装不仅具有吸引力 、而且成本也很高。

谢谢、
Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    7 x 7 (BGA MICROSTAR JUNIOR)封装是否也适合?

    Lukas