This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F447:硬件设计有疑问

Guru**** 2912900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623779/msp430f447-hardware-design-doubt

器件型号:MSP430F447

你(们)好  

我绘制了原理图,如果我必须接地或上拉,我有一些未使用的引脚,如果我想的话,我可以稍后使用它。

此致

SENTHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    您只需保留未使用的 I/O 引脚、即可实现无连接。 如果以后要使用这些引脚、可以将这些引脚连接到通孔。 一个用于一个 I/O 引脚的穿孔。 无需将这些引脚接地或上拉。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南的第2.5节指出、未使用的引脚应"切换到端口功能、输出方向"。 但是、如果您有外部连接、则该引脚不再未使用。 输入应直接或通过电阻器连接到 Vcc 或 GND。