This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430FR6972:有关 SCG0位的问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623754/starterware-msp430fr6972-the-question-about-scg0-bit

器件型号:MSP430FR6972

工具/软件:Starterware

您好、主器件、

从 MSP430FR6942的用户指南(第107页)中、我得到了 SCG0位的描述"系统时钟发生器0。 该位可用于启用或禁用时钟系统中的功能,具体取决于器件系列;例如,FLL 启用或禁用"。 但是,除了描述 SCG0位的部分之外,我再也找不到用户指南中的 FLL 信息。 FLL 的用途是什么?  MSP430FR6972是否具有 FLL 功能?   MSP430FR6972中的 LPM0和 LPM1功能是否相同? 此外,LPM2的功能与 LPM3的功能相同?  

此致

Jent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FR5xx/6xx 器件没有 FLL。

    如用户指南的表1-2所示、SCG0位没有任何影响、因此 LPM0/1和 LPM2/3是相同的。