This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2332:在下列条件下、此器件的可靠性如何?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623686/msp430g2332-how-reliable-is-this-device-when-subject-to-the-following-condition

器件型号:MSP430G2332

您好!

我需要知道器件在以下情况下可以承受多长时间:

MSP430G2332在引脚13 (P2.6)(配置为输出)上向另一个控制器发送一个2.2V 信号。 然而、当它看到这个2.2V 信号时、控制器不加电、而这个信号通过 ESD 二极管为控制器供电。 这会拉低 MSP 上的引脚13、我们可以看到大约200us 内从2.2V 下降到大约1.5V。

这种情况大约每天发生50次。 MSP430在受其影响时的可靠性  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表的图8、在典型条件下、这对应于大约15mA 的电流和0.7V×15mA≈11mW 的功率耗散。
    这是完全无害的。